This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:断开 TLV320AIC3104的所有输入、I2S 输出仍有波形、输出中的声音极小且锐利

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/719893/tlv320aic3104-disconnect-all-inputs-of-the-tlv320aic3104-still-have-a-waveform-at-the-i2s-output-and-the-output-has-a-very-small-sharp-sound

器件型号:TLV320AIC3104

尊敬的团队:

断开 TLV320AIC3104的所有输入、I2S 输出仍有波形、是否可以通过寄存器设置将该波形滤除?

PS: 收集音频没有问题。 但是、当未连接输入时、输出的声音非常小且清晰。 客户尝试修改 PGA 增益以降低输出端的声音、但没有显著改善。

您能帮您回答这个问题吗?

非常感谢!

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雪利、

    您能提供有关这种"尖锐声音"的更多信息吗?

    用户可以做的一件事是启用 AGC 并启用噪声门功能。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我会要求客户提供更多信息、感谢您的回复!

    雪利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sherry、

    任何测量都很有用、最好知道这种"尖锐声音"实际上是什么。

    您还能解释一下"未连接输入时"的含义是什么? 您是否在谈论数字输入? 还是模拟输入?

    如果您可以获得它们的寄存器配置以及它们使用的输入/输出的说明、那将会很好。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    模拟输入和数字输入全部断开。 输出仍然具有波形。 输出将会听到非常小且尖锐的声音(当时钟配置正确且连接了输入时、将收集声音){26、0x00}。

    不使用 AGC、它们试图打开 AGC、但没有显著改善。

    配置如下。 未连接时钟和冗余配置。

    {17、0x0F}、//IN2l 使能
    {18、0xf0}、//IN2r line2使能

    {19、0x04}、//MIC1LP/LINE1LP 配置为单端模式1:由左侧 ADC 通道供电

    {22、0x04}、//0:MIC1RP/LINE1RP 配置为单端模式。 1:为右侧 ADC 通道供电。

    {46、0x80}、//PGA_L 至 HPLOUT
    {47、0x80}、//DAC_L1至 HPLOUT
    {51、0x0d}、//HPLOUT 输出电平控制寄存器

    {63、0x80}、//PGA_R 至 HPROUT

    {64、0x80}、//DAC_R1至 HPROUT
    {65、0x0d}、//HPROUT 输出电平控制寄存器

    PS:模拟输入和数字输入之间存在隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sherry、

    它们的数据格式/频率是多少? 他们是否在编解码器中使用 PLL? 我看不到时钟的任何配置。

    此致、
    -Steve Wilson