This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC33:具有 MIC3R 输入的寄存器配置

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/737192/tlv320aic33-the-registers-configuration-with-mic3r-input

器件型号:TLV320AIC33

您好!

使用 tlv320aic33芯片时遇到一些问题。 来自 MIC3R 通道,的音频信号输入、但 通过 SPI 接口读取的 ADC 值几乎相同。  我想寄存器的配置可能会有一些错误。 寄存器的正确配置是什么?  谢谢。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucanding、

    该器件的 SPI 接口仅用于控制、因此不会通过它发送 ADC 数据。 此器件支持的音频数字数据为 PCM、其格式仅为 I²S μ A、L-J、R-J、TDM 或 DSP。  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师