This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1:D 类放大器传导发射

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3112D1, TPA3138D2, TPA3136D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/719630/tpa3112d1-class-d-amp-conducted-emissions

器件型号:TPA3112D1
主题中讨论的其他器件: TPA3138D2TPA3136D2

我最近使用 TPA3112D1设计了一款音频播放器。  我将参考设计复制到尽可能靠近的位置。 我使用的是24V 电源。  一切工作正常、但我未通过 FCC 传导发射测试、340khz 及其谐波导致故障。  我已经将其追溯到音频放大器、因为它在放大器取消静音后立即启动、因为它主要取决于音频功率级别。  我对这里要尝试的东西有点困惑。

TPA3112D1评估模块表示它通过了 FCC、但并未明确表示它通过了传导发射。  此模块是否提供完整的测试报告和设置照片?

这是我的问题 electronics.stackexchange.com/.../class-d-power-supply-filtering-for-conducted-emissions

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、
    在您的 SCH 中、您没有在输出滤波器中使用电感器+电容器。 借助 LC 输出滤波器、它可以非常轻松地通过 CE 测试。 输出功率是多少? 如果大于10W、我们建议使用 LC 滤波器、而不是铁氧体磁珠+电容滤波器。 如果低于10W、请尝试对 L4/L5使用更高阻抗的铁氧体磁珠(例如300 Ω@100MHz)、并对 C57/C58使用2.2nF 电容。 您可以尝试在 PVCC 网络上插入铁氧体磁珠或 C-L-C PI 适配器来抑制 EMI。
    我建议在此应用中使用 TPA3136D2或 TPA3138D2。 这两个器件可设置为 PBTL 模式以支持单声道输出模式、并且经过优化可实现更好的 EMI 性能、并且与 TPA3112D2引脚对引脚兼容。 www.ti.com/.../sloa234a.pdf
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的目标输出功率为20W。

    如果输出滤波器设置不正确、器件将从 PVCC 辐射出去、这是正确的假设吗?

    您的意思是它们与 TPA3112D1或2引脚兼容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、
    您的理解是正确的。 输出滤波器在 EMI 性能中发挥着非常重要的作用。 很抱歉、造成混淆、我是说 TPA3112D1。 它们几乎是 P2P (不完全是)、但我相信它们可以在 PPBTL 模式下使用、以代替电路板上的 TPA3112D1。
    此致、
    郑少文