This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:热性能测试/仿真

Guru**** 2545010 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/719818/tas5805m-thermal-performance-test-simulation

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

大家好、

如果您有基于2层 PCB 的 TAS5805M 热测试数据、或者您是否可以仿真结温?

我的客户希望知道、在2层 PCB 上、不同输出功率水平下的温度会上升什么、例如10W/12W/15W/18W。 客户需要这些数据来评估他们是否可以在新的电视平台上使用 TAS5805、因此、如果您能帮助尽快回复、我们不胜感激。谢谢。  

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    目前、我们在2层 PCB 上没有 TAS5805的热数据、热仿真在本应用案例中不可行、因为我们没有详细介绍

    客户电路板的热保护以及布局。

    我建议客户对两层电路板进行一些研究。 我可以帮助查看原理图和布局、以帮助进行热学研究。

    此致、

    Alix Wan、