This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:TAS5766M 输出 FSW 故障

Guru**** 2513545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/757381/tas5766m-tas5766m-output-fsw-fail

器件型号:TAS5766M

尊敬的专家:

我们在电路板上面临输出 FSW 问题。

我们的设置如下所示、

LRCK=48kHz、BCLK=1.536MHz、Ra=10K Ω、Rb=开路

根据数据表中的表22、输出 Fsw 应为384KHz。 但我们在输出端测量了449KHz。

您能给我有关此问题的反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    我们将对此进行研究、稍后再向您回复。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的郭先生/女士:

    我在 EVM 板中尝试过、但无法重现您的问题。 因此、

    1. 您能否与我分享原理图以进行双重检查?
    2. 您能否使用 I2C 工具(PPC3 I2C 主设备或其他)读取 第0页/寄存器91 (十六进制0x5B)来检查时钟检测是否正确? (请参阅数据表第68页)? 并告诉我结果。
    3. 请将所有寄存器设置保持为默认值、只需使用 I2S 数据启用 TAS5766、然后再次进行检查。

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    感谢您的回复。 我们已通过启用取消静音功能来解决此问题。