This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4808:LM4808的电压噪声

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4808, TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/757285/lm4808-voltage-noise-for-lm4808

器件型号:LM4808
主题中讨论的其他器件: TPA6120A2

尊敬的 Sirs:

我的客户询问了 LM4808的电压噪声。

我确认了数据表、但 LM 4808的电压噪声无法确认数据表规格中的描述。
但是、第11页的图35被称为本底噪声。
这是否意味着电压噪声(电压输出噪声)?
如果是这样、垂直轴上的符号以单位表示为"dB"、以数字表示为 μ。
此符号是否正确?

此外、请告知我们下图中 TPA6120A2数据表规格中是否有指定的值。

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hasebe-San、

    图35有效地显示了输出噪声电压。 这是图35的一个拼写错误。 正确的表示法是 μ μ V、因为它指定了以 μV μ V 为单位的输出电压噪声。
    所有可用数据均包含在数据表中。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    感谢你的答复。

    我理解您的意见。

    我会将您的意见发送给我的客户。

    此致、

    哈塞伯