This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:如何在不带 PPCMB 和 TAS5825评估板的情况下将 PPC3软件与该器件搭配使用

Guru**** 2458910 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/757132/tas5825m-how-do-i-use-ppc3-software-with-this-device-without-a-ppcmb-and-tas5825-evaluation-board

器件型号:TAS5825M

你(们)好

是否可以 使用与 PPC 主板中使用的 USB 转 I2C 转换器兼容的标准 USB 转 I2C 转换器将 PPC3软件直接连接到 TAS5825?

谢谢你

A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manusha、
    这样、您就可以通过 I2C 主设备读取/写入 AMP 寄存器、但无法在 GUI 中使用 TAS5825M 应用程序。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 在最终生产中加载配置的常用方法是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manusha、

    您可以使用 PPC3来输入:终端系统集成-->将当前状态转储到标头文件-->转储标头/cfg 文件。
    获取 dumped header/cfg 文件后、您可以使用 I2C 工具在最终生产中加载配置。


    此致、
    Alix Wan。