This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755M:询问 TAS5755静音设置问题

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/736969/tas5755m-asking-for-the-tas5755-mute-setting-issue

器件型号:TAS5755M

大家好、
客户使用 TAS5755进行3线连接。
但是、音频源发送32kHz WCLK 16位 I2S 格式。

客户将0x07设置为0xff 或将寄存器0x06设置为0x07以使音频输出静音、但失败。

您能否重复此案例并提供您的意见?

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    3线制模式仅适用于48/44.1kHz 采样率和32位字宽度、因为 MCLK 应在2.8224~24.576MHz 范围内。 数据表中提到了该 PLL 要求。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    客户规格需要支持32kHz/44.1kHz/48kHz 的放大器。
    但 DSP 有时会向 AMP 输出异常 fs (如52KHz 和24kHz)、而放大器会产生噪声。
    但客户无法成功将 AMP 静音以避免噪音。
    如何在 Fs 不支持或不符合 FW 标准时使 AMP 静音?



    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    您是否尝试设置软静音寄存器(0x06)? 通过在相应位写入1、可将输出设置为50%占空比。
    您能否向我展示一下采用反常 fs (例如52kHz)的 PWM 输出波形? 我认为静音操作不应与 FS 设置相关。
    此致、
    郑少文