This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:GPIO 上拉/下拉

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/757307/tlv320dac3101-gpio-pull-up-pull-down

器件型号:TLV320DAC3101

大家好、团队、

我的客户正在使用 TLV320DAC3101。 我们有关于 GPIO 的问题。

1. GPIO 端子(32引脚)的内部电路是否被上拉/下拉?

2.如果内部电路中未使用上拉或下拉、它们是否可以在外部电路中进行上拉或下拉?

3.当使用 GPIO 作为 H/L 输出时、是否可以按如下方式更改寄存器?
·L 输出... PAGE.0寄存器51:0x0C
·H 输出... PAGE.0寄存器51:0x0D

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yone - San、

    GPIO 端子是数字 I/O 端子、不需要在外部或内部上拉或下拉。 实际上、对于未使用的情况、它可能会悬空。

    对于配置为高/低输出的情况、您是对的。 其输出值可通过第0页/寄存器51 = 0x0C 配置为低电平状态输出、而第0页/寄存器51 = 0x0D 配置为高电平状态输出。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fernando、

    一如既往地感谢您的帮助!

    此致、
    Satoshi Yone