This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4382:SRC+AES Tx + AES Rx 的硬件控制解决方案

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4382, DIX9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/734604/src4382-hw-control-solution-for-src-aes-tx-aes-rx

器件型号:SRC4382
主题中讨论的其他器件: DIX9211

看起来4382需要外部处理器进行控制。 是否有任何其他或仅属于硬件控制的 SRC+Tx+RX 组合解决方案。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barani、

    就组合 SRCS (SRC+TX+RX)等器件而言、我们有许多可配置的旋钮、这些旋钮需要大量输入引脚才能使用硬件控制模式配置器件。 因此、使用具有大引脚数/封装的器件是不切实际的。

    因此、我们没有集成了此块的仅硬件控制器件。 但是、如果器件的默认状态在您的系统中工作、您仍可以考虑使用它。 请分享配置要求、我可以告诉您它是否按原样工作...

    此致、
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。 我们将查看数据表上的默认寄存器设置。 我们的需求很简单。 我们希望为芯片提供 MCLK、使 Rx 和 Tx 保持同步。

    AES RX 端:AES 输入- SRC -由我们的 FPGA 提供的 MCLK 驱动- I2S 输出
    AES Tx 侧- I2S 输入-由 FPGA 提供的 MCLK - AES Tx 输出

    我们希望使用 RX1+/RX1-端口-看起来是默认值

    我们要使用音频串行端口 A -用于 I2S 输入到 AES 输出(不确定为什么是2个端口?)。 您能澄清一下吗? 我们能否将端口 A 用于 SDOUT (AES RX 到 I2S 数据输出)和 SDIN (I2S 数据输入 AES TX)、或者我们是否必须将端口 A 用于 RX、将端口 B 用于 Tx?

    请告诉我。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    音频串行端口 A 和 B 使用情况是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Barani、
    深入了解 SRC4382的详细信息、该器件只能在软件模式下使用、因为我们有一个寄存器0x01 (断电和复位)、该寄存器默认为在初始上电时禁用 SRC/DIT/串行端口/DIR。 启用该器件的所有端口/块的唯一方法是插入该寄存器...这需要 I2C 或 SPI 通信才能写入寄存器。 因此、该器件不足以供您使用。

    话虽如此、我强烈建议您使用 DIR/DIT 和 AUX 端口来满足加电要求、而无需使用 SW 模式。 该器件具有 DIR、您将在 RXIN2上获取 SE S/PDIF 输入(默认)、而在主输出端口上提供 I2S 输出。 相似地、AUXIN1上的 I2S 输入被路由至 DIT、而 S/PDIF 输出在 MPO1上可用。

    如果您对 DIX9211有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 看起来9211没有 AES3输入(平衡)。 我们可能需要将 bal 转换为 unbal。 此外、Rx 侧需要单独的 SRC。

    很遗憾、SRC4382不会默认为 AES IN - I2S OUT 和 I2S IN - AES OUT。 我们必须了解我们想要使用 SPI 做什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否查看此原理图 并告知我们任何意见? 我们必须使用外部 SPI uC、因为这似乎是满足我们需求的单芯片解决方案。  谢谢。

    我们能否在端口 A 上将 AES 输入到 SDOUT、将 SDIN 连接到 AES 输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barani、

    我尝试在浏览器上或通过保存图像文件读取 SCH、但由于分辨率非常差、因此很难读取。 您可以尝试共享吗?

    此外、就您的问题而言、答案是"是"。

    DIT 的输入可以来自四个可能的源之一:端口 A、端口 B、DIR 或 SRC。 默认情况下 、端口 A 被选为源。 您可以使用寄存器0x07 [发送器控制寄存器1]更改或配置源。

    相似  地、通过为寄存器0x03 [端口 A 控制寄存器1]中的 AOUTS[1:0]='10'(DIR)选择合适的值、AES 输入可被从 DIR 块路由到端口 A。

    我假设相关系统在给定的时间需要这些音频流之一。 请澄清这一点。

    此致、
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AES-in-and-out-TI-SRC-page.pdfHere是 pdf 版本。

    系统是双向同步系统。 AES IN - DIR - SRC - SDOUTA   

    SDINA - DIT - AES 输出

    音频将始终双向打开。

    Barani。