This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:P109如果需要更精确的延迟、则会提供此功能、因为内部振荡器频率因器件而异

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/753149/tlv320aic3100-p109-this-feature-is-provided-in-case-a-more-accurate-delay-is-desired-because-the-internal-oscillator-frequency-varies-from-device-to-device

器件型号:TLV320AIC3100

大家好

如果我们问 TLV320AIC3100、您会介意吗?

数据表 P109中的说明如下所示;
"如果需要更精确的延迟、则会提供此功能、因为内部振荡器频率因器件而异。"

根据器件的不同、它的容差是多少?
在使用内部振荡器和使用 MCLK 之间、电流消耗将有多大差异?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    我将对此进行研究并返回给您。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve San

    感谢您的始终支持!

    我们假设您的工作非常繁忙、但是如果您有更新、您能否与我们分享?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    感谢您的耐心等待。

    振荡器频率的容差为+-40%。 功耗不应显著变化、但由于某些缓冲器开关和其他内部逻辑、预计会出现一些差异。 我没有这方面的价值、但正如我提到过的、我不会期望大幅增加。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve - San

    非常感谢您的大力合作!
    好的、我们明白了!
    我们通知客户不再有数据。

     我们感谢您始终回答我们的许多 问题。

    此致、

    大田松本