This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:AOSR 设置

Guru**** 2533790 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100, TLV320AIC3111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/752811/tlv320aic3100-aosr-setting

器件型号:TLV320AIC3100
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3111

大家好

如果我们问 TLV320AIC3100、您会介意吗?

数据表 P30和 P83上的说明如下;
P30 "模数转换器具有一个过采样率(AOSR)高达128的 Δ-Σ 调制器。"
P83"ADC 过采样值0000 0000:ADC AOSR = 256"。

是否可以配置 AOSR=256?
或者、如果 AOSR=256、这意味着保留设置吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    这看起来像是一个排印错误。 显然、AOSR 可以是256。 我将与设计团队确认并回复您。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve San

    感谢您的回复!

    这看起来像是一个排印错误。 显然、AOSR 可以是256。 我将与设计团队确认并回复您。
    ->好的,我们正在等待您的更新。

    此致、

    大田松本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    TLV320AIC3100是其他 TLV320AIC31xx 器件的变体、其中一些器件仅限于简单音频处理块、而其他器件如 TLV320AIC3111则具有完全可编程的 Mini-DSP。

    对于具有完全可编程 mini-DSP 的器件、抽取滤波器支持 AOSR=256。 但是、对于使用处理块的变体、这些器件仅限于3个支持特定 AOSR 值的抽取滤波器。 滤波器 A 支持最高的 AOSR 速率、即128。 因此、对于 TLV320AIC3100、128是支持的最高 AOSR。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve - San

    非常感谢您的合作!

    好的、我们明白了!

    此致、

    大田松本