This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:打开/关闭 DAC 静音的时间

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/752820/tlv320aic3100-the-time-which-is-to-turn-dac-mute-on-off

器件型号:TLV320AIC3100

大家好

如果我们问 TLV320AIC3100、您会介意吗?
我们要确认"图7-34。 "Example Flow for Updating DAC Digital Filter Coefficients during play" on the datasheet P59。

以下是否意味着 打开/关闭 DAC 静音的时间?
DAC 音量斜降等待时间(A)
对于 FS = 32kHz→等待25ms (最小值)
对于 FS = 48kHz→等待20ms (最小值)
DAC 音量斜升时间(B)
对于 FS = 32kHz→25ms
对于 FS = 48kHz→20ms


如果您有这些计算公式、您能与我们分享吗?
如果您对打开/关闭 ADC 静音的时间有一些限制、您可以与我们分享吗?
客户不会使用滤波器、但他们会使用滤波器进行断电和通电。
因此、他们希望将其作为参考。

此致、
大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    这些数字对我来说是很好的。 这应该是寄存器63中软步进设置与采样率的函数。

    因此、如果每个样本的软步进为1步、并且有127个步进(假设步进为0.5dB)。 因此、如果我们假设 FS =32000、那么1/32000*127 =大约40ms。

    软步进函数的步长可能为1dB。 这就是它显示为20ms 的原因。 我将与设计团队核实这一点、并与您联系。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve San

    感谢你的答复。
    好的、我们正在等待您的反馈。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve San

    感谢您的始终支持!

    以防万一、我们希望确认一点。
    "因此、如果我们假设 FS =32000、那么1/32000*127 =大约40ms。  "
    大约4ms 的值是正确的、对吧?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve San

    非常感谢您的支持!

    如果您对我们的最后一个问题有一些更新、您能否与我们分享一下?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    DAC 的软步长为0.125dB。 因此、63.5/0.125 = 508个总步长。 因此、对于32kHz、我们应该期望1/32000*508 = 15.875mSec。

    如果软步进设置为每两个样本一步、那么这当然是两倍的时间。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve - San

    非常感谢您的合作!

    好的、我们明白了!

    此致、

    大田松本