This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5548:USB 至6.1通道

Guru**** 2414260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/736694/tas5548-usb-to-6-1-ch

器件型号:TAS5548

大家好、

客户正在检查 TAS5548是否可以使用 USB 或 miniDP 输入实现6.1CH 输出?

我想再次确认我的理解是否正确、 TAS5548仅设计用于蓝光无损音频格式、因此不适合 USB 类型的应用、对吧?

谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    TAS5548不关心应用是什么、它可以处理6.1音频。 它没有 USB 输入。 您可以使用 TAS1020或 XMOS 器件等器件将 USB 音频转换为 I2S、然后 TAS5548可以使用 I2S。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    这是我感到困惑的地方。
    TAS5548输入采用 I2S (而非 TDM)、但我认为 I2S 仅包含 LR 通道、TAS1020如何将6.1音频输出到 TAS5548?
    您能更详细地解释一下吗?
    只是概念很好。
    谢谢。

    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    TAS5548具有4个 SDIN 连接、每个连接支持 L 和 R 通道、总共8个通道。

    TAS5548 EVM 仅通过 TAS1020连接到 SDIN1。 您可以在 SDIN2、3和4中焊接、但 EVM 不能很好地支持这一点。

    在内部、如果需要、TAS5548可以将 SDIN1路由到所有8个通道以进行评估。

    此致、

    -Adam