This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:具有并行扬声器的部件数较少的放大器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M, TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/719533/tas5766m-low-part-count-amplifier-with-parallel-speakers

器件型号:TAS5766M
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3268

我有一个应用、在该应用中、我希望使用连接到 TLV320AIC3268的模拟麦克风、 并且该麦克风将连接到使用 I2S 记录音频的处理器。 它还可以使用 I2S 连接到 TAS5766M、 并并行驱动3个扬声器。 但是、从数据表中可以看出、TAS5766M 每次启动时都需要向其传输数据。 这是否是 TLV320AIC3268可以做的事情、因为如果处理器不工作、我仍然需要放大音频? 此外、如何使用智能放大器来表征并联扬声器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    我已向支持 TLV 器件的组发送了一条消息。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    关于 AIC3268 I²S、这个器件可被配置为 μ C 总线的主器件、这意味着位和字时钟可由主时钟在编解码器中生成、并且在编解码器被配置后立即被提供给放大器。  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师