This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:基于 PCM1684波束形成 EVM 的麦克风互连电路图

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/757427/tlv320aic3120-microphone-interconnection-based-on-the-pcm1684-beam-forming-evm-circuit-diagram

器件型号:TLV320AIC3120

您好!

我和我的团队正在设计 一款可穿戴设备、该设备应能够使用麦克风录制声音并通过扬声器播放声音。 我们已选择您 的编解码器作为合适的编解码器、并制作了第一个原理图。 由于我们已将麦克风 用于波束形成硬件、因此我们希望为可穿戴设备使用相同的器件型号。 在波束形成 EVM TI 参考设计中、我们发现了 PCM1684与 SPH1642H 麦克风之间的互连。 我们以相同的方式连接了麦克风、并使用 MIC_BIAS 为麦克风供电。 I2C 信号在另一个原理图表中上拉。 下面是原理图、我想知道 是否正确。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miroslav、  

    麦克风电路看起来正常。  如果您需要考虑将 EMI 滤波器用于扬声器输出、则可以考虑使用该滤波器。  您可以在 本应用报告中找到相关指南

    此外、数据表建议在 SPKVDD 上使用2x22uf 以及0.1uf。  我假设您在原理图的其他位置有它们、但如果您不...  

    其他一切看起来都很好!

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、
    感谢您的 fas 响应。 我感谢您对 EMI 滤波器的建议、但由于我正在对可穿戴设备进行设计、扬声器和放大器之间的轨道将非常短(小于5mm)、因此我认为它不是必需的。

    22uF 电容器位于另一张纸上。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miroslav、

    您最了解自己的应用、如果它不是问题、那么就不需要它了。

    此致、
    -Steve Wilson