This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2553:使用 PDM 接口的音频输出削波/低音量

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/754804/tas2553-audio-output-clipping-low-volume-using-pdm-interface

器件型号:TAS2553

您好、Mitchell、

你在干什么? 我对我们在使用 TAS2553测试音频时观察到的情况有疑问、并希望查看您是否可以帮助我解决该问题、首先是有关我们设置的一些详细信息:

1) 1)我们使用 PDM 模式
2) 2) IVCLK 以3.072MHz 运行
3) 3) PDM 数据在每个时钟边沿流向 TAS2553
4) 4)使用某些软件/工具从 WAV 源文件生成的 PDM 数据
5) 5) TAS2553连接到8 Ω 1瓦扬声器

我们注意到、当播放某些 PDM 剪辑(通常是音调)时、TAS2553会自动"剪辑"扬声器的音频输出。 这不是 AGC 正确吗? 其行为是、我们只在剪辑开头听到一个咔嗒声、然后在整个音频剪辑期间听到一些白噪声(几乎无声)。

此致、
Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vikram、

    欢迎使用 e2e。
    您能否共享测试的寄存器设置或初始化脚本?
    您是否尝试过降低增益?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vikram、

    您是否对上述内容有进一步的评论?
    您的问题是否已解决?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器