This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM49270:LM49270

Guru**** 2460540 points
Other Parts Discussed in Thread: LM49270, TPA6166A2, TPA6130A2, TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/754121/webench-tools-lm49270-lm49270

器件型号:LM49270
主题中讨论的其他器件: TPA6166A2TPA6130A2TLV320DAC3203

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

如何获取用户软件来使用 lm49270测试电路板? 我想、有一个、但我找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anton:

    您是说您有 LM49270的评估板吗? 您也有 I2C 控制板吗?
    用户指南显示了一个简单 GUI 的捕获、我可以查看它是否仍然可用。 尽管它可能存在兼容性问题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我有一个 LM49270评估板、我必须以某种方式对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在评估板的用户指南中提到、该产品有一个软件
    该放大器似乎很有用、因为它会在耳机插拔时自动切换。 是否有具有此功能的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anton:

    遗憾的是、我无法找到 LM49270 GUI 的安装程序、只需要汇编隔离文件。
    传统设备(如大多数 lmx 设备)通常会出现这种问题。

    也许您可以查看一些支持更强大的新器件。 如果您正在寻找具有耳机输出和数字通信功能的器件、可以考虑 TPA6130A2、TPA6166A2或 TLV320DAC31xx 系列中的某些 DAC 器件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Salazar 先生
    您能否与这些隔离文件共享?
    您是否可以与使用 LM49270的人员联系?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anton、

    我将检查是否可以共享这些文件、是否有源文件、因此我需要确保我们可以分发它们。
    传统器件的大多数开发人员很久以前就离开了 TI、TI 针对该器件的第一个数据表是2006年发布的。 我将尝试在我们的记录中查找某人、但实际上很难找到仍在附近的人。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Salazar 先生

    如果您能共享这些文件并找到一些联系人、我将非常感谢。
    那么、我正在等待您的结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Salazar 先生

    你有什么结果吗? 我真的希望您可以共享 LM49270软件的文件、因为该放大器仍在活动项目中。 我想、它的软件必须存在(我在购买此 lmx 时希望它能够存在)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anton、

    仅附加可用的文件。 如前所述、可能需要对其进行组装。
    由于与该器件开发相关的所有人员都已离开 TI、因此没有可用的联系人。
    我们强烈建议查看我们的新器件、而不是在新设计中使用传统器件、因为对新器件的支持要强得多。
    随着 EVM 在2015年淘汰、对 LM49270的支持逐渐减少。

    如果您可以提供应用要求、我们可以建议进行一些替换、如前所述。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

    e2e.ti.com/.../snac030.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的帮助。 感谢您的 YHE 文件。
    关于另一个调制放大器-我正在寻找具有耳机、扬声器和输出输出输出的音频放大器,这表示耳机被插上(或一个放大器,它可以在耳机(插上时)和扬声器之间自动切换)。 该放大器必须具有 I2C 接口来控制音量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anton:

    您可以考虑使用 TLV320DAC31xx 系列或 TLV320DAC3203。 这些 DAC 具有麦克风/耳机检测功能、可用于检测耳机插头的插入情况。
    TLV320AIC3xxx 系列中的编解码器与这些编解码器类似、这些编解码器还具有 ADC 和 DAC。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器