This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:PCM1754-Q1

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1725, PCM1754-Q1, PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/719874/pcm1754-q1-pcm1754-q1

器件型号:PCM1754-Q1
主题中讨论的其它部件:PCM1725PCM1754

您好!

我们以前在其中一个旧设计中使用 PCM1725。 由于该器件现已停产、因此我们选择 PCM1754-Q1作为  PCM1725的替代器件。

那么、我们是否可以使用 PCM1754-Q1作为 PCM1725的确切替代产品?

此致、

E.Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohini、

    PCM1754是 PCM1725的功能替代产品、但其引脚对引脚不同、并且采用不同的封装。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    谢谢!

    此致、

    E.Rohini