This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM386:特定原理图符号的含义

Guru**** 2525940 points
Other Parts Discussed in Thread: LM386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/718908/lm386-meaning-of-a-particular-schematic-symbol

器件型号:LM386

  在 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm386.pdf 上的产品描述中  、有一个 lm386的原理图。 在引脚6和引脚5的左侧、显示了两个串联的二极管、在该串联中、另一个是  用圆圈内的箭头表示的元件。 该器件连接到二极管。 我不知道该符号意味着什么、因此 组件是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的器件。
    此符号是电流源。

    此致
    Jose Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很困惑。 原理图显示引脚4是接地、引脚5是 V 输出、引脚6也与电压相关。 如果这三个引脚处理 从外部源流入或流出芯片的外部电压、那么如何将电流源内置到芯片中。 您是否在那里放了光电元件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很困惑。 原理图显示引脚4是接地、引脚5是 V 输出、引脚6也与电压相关。 如果这三个引脚处理从外部源流入或流出芯片的外部电压、那么如何将电流源内置到芯片中。 您是否在其中放置了光电元件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    我不知道器件的布局设计。 遗憾的是、我们无法分享有关布局设计的详细信息。

    此致
    Jose Luis Figueroa
    音频应用工程师