This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:有关 TAS5805M 效率的问题

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/735999/tas5805m-questions-for-tas5805m-efficiency

器件型号:TAS5805M

各位专家、您好!

最近、我们在 Tur EVM 板上测试了 TAS5805M 效率、但结果看起来不如我们预期的好-您能帮您再次检查一下吗?

测试条件:

1.16V PVDD、6 Ω 负载、2*10W 输出。

2.在默认寄存器设置下运行 PPC3、fsw=768kHz、BD 模式。

测试效率结果:

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacky、
    我们正在收集此案例的数据、并将在稍后更新。 感谢您的耐心!
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    您是否绕过了 EVM 上的 LED 等外部功耗因素?  

    此外、客户对效率的期望是什么?  它们是否可以接受1SPW 模式?

    无论如何、根据您的情况、数据将在稍后在我们的 MTS 板上与您共享。

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    您是否绕过了 EVM 上的 LED 等外部功耗因素?  

    -是的、当我们移除 PVDD 跳线以测量 EVM 板上的音频放大器电流时。

    此外、客户对效率的期望是什么?  它们是否可以接受1SPW 模式?

    预期超过85%,我认为1SPW 模式在全功率输出条件下不会有很大帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    您测量的数据对我们的数据库而言是合理的。 要满足客户的规格,请参阅:

    可以使用  以下公式大致估算效率:

    因此,我建议你:

    1. 将 PVDD 降低至12V/13.5V、尤其是对于 FB 情况、强烈建议使用12V PVDD。  
    2. 建议使用1SPW 模式以实现更高的效率。 我的测量结果将通过电子邮件与您分享。
    3. 如 有必要、请同时增大电感器的值。

    此致、

    Alix Wan。