This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:声音问题

Guru**** 2773705 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/755096/pcm1681-sound-problem

器件型号:PCM1681

我遇到了 Onkyo htr558b 有数字输出问题、当我在一天之后启动它时、我会让每个人都在播放声音、在5到15分钟后、问题是在 DSP 模式下没有声音、在直接模式下、我会在没有数字源的情况下获得声音、 当我从 USB 或任何其他数字源播放文件时、即使在直接模式下也不会发出声音、因此我打开并调查问题所在、我在触摸 DAC 芯片(PCM1681)时检查了 DAC 芯片、我会听到失真的声音、 然后、我使用示波器检查了数字输入引脚、我发现频率在6、11、12引脚上。 此外、我刚才在触摸时发现了 pcm1681 (不是仅 IC 的顶部黑色部分)、我的音频失真有时也会在几秒钟内发出清晰的声音。 我在网上发现了一个有相同问题的人、然后他更换了 IC 并解决了他的问题。 在我的情况下、如果我订购 IC、我将在40到60天后获得它、它的成本太高、

有什么其他方法可以解决这个问题? 请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可能需要与 Onkyo 支持部门联系、以查看他们是否有此问题的解决方案。 通常、如果电子产品的物理操作可以解决问题、那么我可能是电路板的构建或机械问题。 您可以检查器件上或周围的焊点是否损坏或破裂。 如果您找到一个、则可以尝试重新调整接头或销钉。 否则、您可以尝试更换器件、但问题可能不是 PCM1681、而是器件周围的其他一些组件。

    根据配置的不同、数字源信号应该出现在引脚5、6、7、8上、并且有可能出现在11、12、13上。 引脚17、23是 VCC 电源引脚、它们应该施加5V 电压。 引脚9为 VDD、应具有3.3V 电压。 VCOM 引脚25的测量值应约为2.5V、并由 PCM 生成。

    如果您发现这些引脚存在问题、它可能会为您提供有关可能导致问题的电路的指导

    我相信、如果您从 TI.com 购买该器件、它应该能够更快地为您提供服务!

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.badcaps.net/.../showthread.php 完全相同的问题、他通过替换 pcm1681来解决的问题可能也会解决我的问题。 我来自孟加拉国,没有 Onkyo 的支持。 目前、我没有支付 PAL 或国际信用卡来购买此 pcm1681。 因此、我在购买该 IC 方面遇到了很大的问题。 这就是我搜索替代解决方案的原因
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、器件可能已损坏、但我认为您应该尝试我建议的调试步骤、然后再更换器件。 这可能只是一个小的焊接问题。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。  我将在尝试您建议的调试步骤后发布结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、听起来不错。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本周我有点忙、很快向您汇报。 当时我试图从 tistore 中引入 pcm1681pwpr、但我失败了6次。 我使用的是我朋友的美国运通信用卡。 它显示2个 IC+7$的运费大约为6$。 每次我尝试它时、都会出现问题。 他的卡提供商向他表示,他可以从国际网上商店购买任何东西。 我不知道问题在哪里。 我收到 TI 支持的邮件、但他们告诉我没有问题。  我在网上搜索并在 aliexpress.com 上找到了一些相同的 IC、价格也比 tistore 低! 这些是重复的吗? 或由其他公司制造? 对此有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定您从 TI store 订购器件时遇到的困难。 我不建议您从 AliPExpress 替换。 您可以尝试使用 TI 在亚洲的授权经销商之一。
    www.ti.com/.../distributors.html

    同时、让我了解一下您对电源引脚的评估过程。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是调试结果。 引脚17、23具有5V 引脚9具有3.3V 引脚5、6、7、8、11、12、13在其5.1模式下具有数字信号。 CHK 所有焊点和所有电极盖看起来都很好。 通过将外部音频源连接到这些引脚、测试模拟音频输出引脚(19、20、21、22、26、27)、所有通道的音质都很好。 接下来该怎么办? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您能够跟踪系统的原理图、则可以尝试确认数字值是否正确。 否则、您仍可以尝试更换 PCM1681器件。