This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 此设备是否支持未在"时钟控制寄存器&quot 中定义的其它采样率;

Guru**** 2523150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5719

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/719351/does-this-device-support-other-sample-rate-not-defined-in-the-clock-control-register

主题中讨论的其他器件:TAS5719

此器件(TAS5719)是否支持"时钟控制寄存器"中未定义的其他采样率

如果我想使用 fs = 31KHz、应该向时钟控制寄存器写入哪个值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只有此处列出的采样率是可接受的。 寄存器0x00是一个状态寄存器、不应写入、只能从中读取。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我很高兴能提供帮助。 请单击下面的"此问题已解决"。

    此致、

    -Adam


    如果您的问题已得到解答、请单击"此问题已解决"按钮!