This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:CFG 脚本屏蔽写入命令

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5766MRMTEVM, TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/736140/purepathconsole-cfg-script-masked-write-commands

器件型号:PUREPATHCONSOLE
主题中讨论的其他器件:TAS5766MRMTEVMTAS5766M

我对配置脚本(CFG)规范3.0有疑问。 请参阅 PPC3用户手册的附录 A、sou408.pdf。

手册第25页规定:
"掩码后写 m  (PPC3当前不支持)
此命令根据掩码修改寄存器的内容。
示例:
i2cfast  
w30002c #page44
M 30 08 01 01 #设置位 D0 = 1。 08之后的第一个字节是数据、第二个字节是屏蔽。
但是、TAS5766_Dual 应用程序加载的.cfg 脚本之一包含此命令。 在 base_main_rate48-burst1文件中;此脚本中的最后八条命令为屏蔽写操作。
我需要知道 PPC3如何处理这些线路。 它只是忽略它们吗? 我正在开发一个独立的应用程序来初始化 PPCMB 和 TAS5766MRMTEVM、而无需使用 PPC3。 我的大多数代码目前都在工作、但我不确定如何处理这些行。  
“目前在 PPC3中不受支持”的注释是否正确,这意味着我的代码也可以忽略它们?  
谢谢!
-Alex Stahl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    忘记了版本信息:我运行的是 PPC v3.1.3 Build 255、I2C Master 3.0.1-alpha.3、TAS5766M_Dual v 3.0.4。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我记得正确的话、PPC3已经支持屏蔽写命令。 让我仔细检查并返回给您。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Andy!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更仔细地查看 BASE_MAIN_Rate48-bust1及其屏蔽的写入操作、似乎 PPC3必须执行它们。 复制由 PPC3初始化的 PPCMB 状态是我们的独立应用的良好基准和可信度测试、因此我们很高兴了解这一点。

    我继续在 解析器中执行屏蔽的写入、因此为了我的实际目的、问题得到了解决。 但是,如果 您确认了这一点,则最好进行文档更新:)

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我已确认您现在使用的 PPC3已经支持屏蔽写命令。

    Andy