This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220:LC 滤波器部件的绝对额定值

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/719335/tpa3220-absolute-ratings-for-lc-filter-parts

器件型号:TPA3220

您好!

我想知道 LC 滤波器器件的绝对额定值。

关于 L (10uH);
例如、数据表第30页图50中的电路 VDD=30V、4欧姆扬声器
在这种情况下、我们是否应该使用接受超过7.5A (=30V/4欧姆)的电感器?
或者、我们能否使用接受7.5A 以下电流的电感器(这是通过用例的最大增益输出处计算得出的电流值)?

关于 C (1uF);
例如、数据表第30页图50中的电路 VDD=30V、4欧姆扬声器。
在本例中、我们应选择多少电压电容器作为击穿电压?

此致、
Shimizu