This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:混合 Prim. 和秒 是否可以实现 I2S?

Guru**** 2590810 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/719429/tas2505-q1-mixing-of-prim-and-sec-i2s-possible

器件型号:TAS2505-Q1

尊敬的团队:

我们的客户对 TAS2505-Q1感兴趣、可能需要混合所有传入音频流。

一个 I2S 和模拟音频流不应成为问题、我们可以清楚地看到功能方框图中的混合阶段。

但是、TAS 是否还提供混用主 I2S 音频流和辅助 I2S 音频流的选项?

谢谢、致以诚挚的问候
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    一次只能使用一个主要和次要数字音频接口。 应用参考指南 第2.7.1.5节对此进行了说明

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ivan、
    非常感谢您的回答。
    不是100%、因为第2.4.6节在某种程度上给人的印象是这是可能的。

    我们是否有与此工作类似的另一个组件(Q100、<3W)?
    谢谢、致以诚挚的问候
    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin、

    这将通过电子邮件离线处理 我现在要关闭这个 e2e 线程。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器