This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1803A:电源要求

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1803A, PCM1802, PCM1804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/736015/pcm1803a-power-supply-requirement

器件型号:PCM1803A
主题中讨论的其他器件: PCM1802PCM1804

您好!

客户对 PCM1803A 电源有两个问题。
问题1. PCM1803A 是否有任何电源序列要求?
他认为、如果 PCM1803A 在 VCC 和 VDD 之间具有内部保护二极管、则必须同时为两个电源引脚加电。
问题2. PCM1803A 是否具有从零伏到最小工作电压的加电时间要求?
目前、它们的电源需要高达10毫秒左右的上升时间。

此致、

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ito San、

    只要在 提供的所有电源稳定且处于正确电平之前、该器件就不应具有特定的加电时序要求。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈-圣、

    感谢您的回答。
    假设两个电源引脚由二极管连接、他的理由是以下主题中的应用报告。
    http://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/251395?PCM1795-PCM1808-Power-up-sequence

    PCM1803A 是否属于与 PCM1802和 PCM1804相同的规格1产品类别?

    此致、

    Akio Ito