This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:寻求 TAS5825和 TAS5766原理图审阅建议

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/736207/tas5825m-asking-for-the-tas5825-and-tas5766-schematic-review-suggestions

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件:TAS5766M

大家好、
您是否可以帮助查看 TAS5766*2和 TAS5825原理图?

对于地址定义、我将通知客户将 TAS5825地址从0x98更改为0x9C、以避免同一 I2C 总线上的地址重复。

Stereo TAS5766M、SMBus ADR = 0X98

低音扬声器 TAS5825M Ω、SMBus ADR = 0X90

高音扬声器  TAS5766M、SMBus ADR = 0X9A

原理图链接
txn.box.com/.../fd9g31de9rjtcwzihwrkawrjq3e8u8no


BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    关于此项目、您能否通过电子邮件与我们分享一些项目信息。  

    此外、还请与我分享 TAS5766和 TAS5825的最大输出功率和负载阻抗。

    此致、

    Alix Wan。