This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3001:tlv320adc3001分线板

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3001, TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/719188/tlv320adc3001-tlv320adc3001-breakout-board

器件型号:TLV320ADC3001
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC3203

是否有人知道 TLV320ADC3001分线板。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuck、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    遗憾的是、我们没有适用于 ADC3100的评估板或分线板。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    我觉得很难相信我是唯一提出这样一个问题的人。  认为您在0.5毫米间距16-BGA 上提供了如此出色的部件、而不会给客户某种评估方法(短时间将部件倒置在原型 PCB 上、并让我最好的技术人员将每一个焊球上的猫锡须锡膏焊到焊盘上)。  

    我找到了:

    www.proto-advantage.com/.../product_info.php

    搜索网络大约1小时后。   如果有兴趣、我将在 您分享此信息之前报告我与该供应商的体验。

    刚刚订购:

    2 - TLV320ADC3001分线板

    2 - TLV320DAC3203分线板

    此致、

    卡盘