This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3244:未使用的通道

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/736372/tpa3244-unused-channels

器件型号:TPA3244

大家好、

如果我要配置 TPA3244、我应该如何处理未使用的输入和输出? 如果我使用单端输出驱动一个扬声器或传感器、我应该将未使用的输入和输出接地、还是将其保持悬空?

如果您能提供任何指导、我们将不胜感激。

谢谢!

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、
    如果仅使用一个通道、则可以将放大器设置为 PBTL 模式-数据表中的图25和图26显示了这种应用。 如果您仍想在 BTL 模式下使用器件(图23)、则可以移除未使用通道上的输出电路、但保留自举电容器。
    此致、
    郑少文