This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TLV320AIC3111:更改输出目标时会产生 TLV320AIC3111噪声

Guru**** 2460500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/754910/ccs-tlv320aic3111-tlv320aic3111-noise-is-generated-when-changing-the-output-destination

器件型号:TLV320AIC3111

工具/软件:Code Composer Studio

我确认了使用"Codec Control"更改"输出路由"设置时产生的噪声。

例如、单击下图中的红色圆圈。

我确认噪声是由连接到评估板的扬声器 L 和耳机 L 产生的。

这是否是配置过程中的问题?

如果是、请告诉我正确的设置过程。 如果没有、请告诉我可能的原因是什么。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    您是否想重新发布您的图片? 我看不到。

    您还有配置文件吗?

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我重新发布图像。 您能看到图片吗?
    此外、我发布配置文件

    此致
    Minoru Tamamura
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    我建议将模拟衰减器静音、然后切换路径、最后取消模拟衰减器的静音。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve San、

    感谢你的答复。
    模拟衰减器被静音、当切换路径时、噪声消失。
    但是、当对模拟衰减器取消静音时、我确认噪声。

    此致、
    Minoru Tamamura
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tamamura-San、

    您能解释一下您的意思吗? 更改路径时是否会弹出/单击? 或者您是否得到了恒定的白鼻子?
    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve San、

    它设置扬声器发出声音。
    此时、更改 SPK 模拟衰减值、并听到噼啪噪声。
    当模拟衰减值接近0dB 时、噼啪噪声更大。

    此致、
    Minoru Tamamura
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tamamura-San、

    我知道、当您更改衰减设置时、您会遇到咔嗒/爆裂声。 是这样吗?

    在您的第一个帖子中、您使其听起来像是将 DAC 连接到导致卡嗒/爆裂的输出。 是否也发生了这种情况?

    调整衰减设置不应导致任何点击/弹出、也不会为我执行此操作。 您能否提供分步说明以便我尝试重现问题?

    此致、
    -Steve Wilson