This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:EARC

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/735168/pcm9211-earc

器件型号:PCM9211

你好

客户 发现 PCM9211的最新(修订版 B)数据表添加了

EARC 兼容性功能。

我们还 可以看到下面的白皮书

www.ti.com/.../sbaa300a.pdf

这是客户提出的问题。

问题1.

 您添加"EARC" 描述的背景是什么?

 电气特性似乎 没有改变。

问题2.

以下理解是否正确?

* PCM9211可以从 x 2同轴电缆输入接收 EARC 信号。 (如果需要多个2输入、则需要多个 PCM9211)

* PCM9211在属于 PCM 数据时接收 x2ch EARC、然后通过 DIR 将其解码为 I2S 数据。

* PCM9211无法将 HDMI2.1信号(如 DTS:X)的压缩音频解码为 I2S。

问题3.

  您推荐的用于解码 HDMI2.1 eARC 信号的器件是什么?

(我的理解是 PCM9211无法解码 dt:X、但当 它是双通道 PCM 时、可以从 PCM 解码到 I2S)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shibatani-San、
    以下是我对 PCM9211和 ARC 兼容性的评论-

    1.您添加"EARC"描述的背景是什么?
    如您所知、ARC 表示音频返回通道、允许在现有 HDMI 连接器上传输和接收数字音频(IEC 60958/SPDIF)。 为了验证 PCM9211能够可靠地处理 ARC 信号(单端)、我们验证了 PCM9211 DIR 块、以确保它能够处理低得多的最小 Vpp 值、并在 DS 中进行了相同的更改、以确保它与 ARC 信号兼容。

    2A。 PCM9211可从 x 2同轴电缆输入接收 EARC 信号。 (如果需要多个2输入、则需要多个 PCM9211)
    是的。 只有两个输入具有内置同轴放大器(RXIN0和 RXIN1)、并且这两个输入都是单端输入、应按照技术手册中所述使用。

    2b. PCM9211是 PCM 数据时接收 x2ch EARC、然后通过 DIR 将其解码为 I2S 数据?
    没错。 如果数据是未压缩的 PCM 或线性 PCM、DIR 可以解码相同的数据并将数据流转换为 I2S。

    2c. PCM9211无法将 HDMI2.1信号(如 DTS:X)的压缩音频解码为 I2S?
    正确。 这是正确的理解、因为我们没有在 PCM9211中实现任何解码引擎。

    3.您建议使用什么器件来解码 HDMI2.1 eARC 信号?
    如果您特别关注 Dolby Atmos 类型的音频流、66AK2G 音频 SoC 将是一个很好的考虑因素。

    此致、
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi San

    感谢您的快速回答!!!

    请让我确认、因为我的客户有问题。

    问题(确认)


    PCM9211能否处理 差分+公共信号 HDMI2.1 eARC 信号?

    我们在最新的数据表中看到 PCM9211可以处理单端 ARC、并且 PCM9211 DIR 输入为0.15Vpp (最小值)。

    背景


    我的客户说、单端 ARC 摆幅最小值为0.2Vpp

    HDMI 规范版本1.4b。


    (P378 HEAC 表2-15“最小输入(峰峰值):请参阅 IEC 60958-1”)

    我的客户还说、eARC 信号是差分信号+通用信号、

     即 HDMI 规范版本2.1 P295 9.5.1.1 音频传输和数据通信。

    请您提出建议吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibatani-San、

    PCM9211只能支持单端输入、因此不能支持差分 EARC 信号。 因此、PCM9211可以处理 SE 的 ARC 信号、并且无法处理 EARC 差分信号。

    谢谢。


    此致、
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi San

    感谢您的回答!