This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:上电时会出现 POP 声音。

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/756068/tlv320dac3203-there-will-happen-pop-sound-when-power-on

器件型号:TLV320DAC3203

降级:

您能不能就 POP 问题提供一些建议。

因为通电时会出现 POP 声音。

下图是一个石墨色:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、祝您好运、

    您能否提供有关弹出问题的其他详细信息?

    使用寄存器设置启用器件时、是否会出现弹出音频? 如果是、您能否提供寄存器配置?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Luis:
    请 请参阅以下寄存器设置信息:
    BTW、客户希望清除噼啪声。


    编号-------------------------------------------------------- 初始化为 PAGE 0
    宽30 00
    编号-------------------------------------------------------- 通过软件复位来初始化器件
    W 30 01 01
    编号-------------------------------------------------------- 使用值1为 NDAC 分压器加电
    宽30 0b 81
    编号-------------------------------------------------------- 使用值2为 MDAC 分频器加电
    宽30 0c 82
    编号-------------------------------------------------------- 将 DAC 的 OSR 编程为128
    宽30 0d 00
    宽30 0e 80
    编号-------------------------------------------------------- 将音频接口的字长设置为20位 PTM_P4
    宽30 1b 10
    编号-------------------------------------------------------- 将 DAC 模式设置为 PRB_P8
    宽30 3c 08
    编号-------------------------------------------------------- 选择第1页
    宽30 00 01
    编号-------------------------------------------------------- 在存在外部 AVdd 电源时禁用内部粗 AVdd
    编号-------------------------------------------------------- 或为内部 AVdd LDO 加电之前
    宽30 01 08
    编号-------------------------------------------------------- 启用主模拟电源控制
    宽30 02 00
    编号-------------------------------------------------------- 将 REF 充电时间设置为40ms
    宽30 7b 01
    编号-------------------------------------------------------- 将输入共模设置为0.9V、并为耳机设置输出共模
    编号-------------------------------------------------------- 输入共模
    W 30 0A 00
    编号-------------------------------------------------------- 将左侧 DAC 路由至 HPL
    宽30 0c 08
    编号-------------------------------------------------------- 将右侧 DAC 路由到 HPR
    宽30 0d 08
    编号-------------------------------------------------------- 将 DAC PTM 模式设置为 PTM_P3/4
    W 30 03 00
    宽3004 00
    编号-------------------------------------------------------- 将 HPL 增益设置为0dB
    宽30 10 00
    编号-------------------------------------------------------- 将 HPR 增益设置为0dB
    宽30 11 00
    编号-------------------------------------------------------- HP 软步进设置、可在通电时实现最佳弹出性能
    编号-------------------------------------------------------- 使用的 Rpop 为6k、N = 6、软步长= 20usec。
    宽30 14 29
    编号-------------------------------------------------------- 为 HPL 和 HPR 驱动器加电
    宽3009 30
    编号-------------------------------------------------------- 等待2.5秒以使软步进生效
    编号-------------------------------------------------------- 否则读取第1页、寄存器63d、D (7:6)。 当=“11”软步进完成时
    编号-------------------------------------------------------- 选择 PAGE 0
    宽30 00
    编号-------------------------------------------------------- 为左右 DAC 通道加电并路由左通道 I2S 数据
    编号-------------------------------------------------------- 向左通道 DAC 传输数据、向右通道 DAC 传输 I2S 数据
    宽30 3f d6
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、祝您好运、

    感谢您分享有关寄存器配置的详细信息。

    我在 TLV320DAC3203EVM-K 评估板上尝试了这些寄存器设置。  我对客户有一些建议:

    -他能否尝试从电路中卸下 ED47、ED48、ED49、ED55组件?

    此外,他能否尝试添加如下所示的输出滤波器? 接地的16 Ω 电阻器(下图中的 R10和 R11)有助于避免出现爆裂声。

    请告诉我问题是否仍然存在。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.