This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4202:复位导致相位问题

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/735928/pcm4202-reset-causing-phase-issues

器件型号:PCM4202

团队、

当我的客户即将电路板投入生产时、有关 PCM4202裁剪的更多问题:

在我的应用中、我根据发送器相对于左时钟的相位来调整传入数据的相位。 相位调整是以位时钟的分辨率(L/R 时钟的1/64)进行的。 PCM4202的* RST 线路连接至3.3V

 

系统在大多数时间都按预期工作、但我有一些电源周期、其中一个或多个 A/D 转换器上的相位可能关闭(电路板上总共6个)。 这可能与电源轨未完全放电或电压上升不一致相关、从而导致 PCM4202在不同时间复位。

我可以关闭电源并重新打开以解决问题。 在系统运行时,我还可以通过“点击”接地到* RST 引脚来创建错误。

 

A/D 采样(48kHz 速率)是否与右左侧时钟异步(不同的相位取决于复位发生的时间)?

如果* RST 连接到高电平是由何时发生基于 Vdd 和 Vcc 的复位确定的相位?

如果我将复位信号驱动到电路板上的所有转换器、它们是否会彼此同相?

确保所有转换器具有已知相位的最佳方法是什么?

 

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、
    驱动所有转换器的所有复位信号当然是一个选项。 如果我们有完整的系统方框图来查看总体情况、并且我们可能可以通过电子邮件进行此操作、这可能会有所帮助。

    谢谢、
    Ravi