This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]其他器件信息

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: RC4580, LM833

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/719222/faq-other-devices-information

主题中讨论的其他器件:RC4580、 LM833

"平衡"麦克风前置放大器(PGA2500/INA166?)

问:

1.是否可以将"双极"输入和"平衡"视为相同的东西?

2.  我需要采取哪些后续措施来缩小 哪种前置放大器最合适?

答:

平衡的音频接口通常通过"信号对称"传输信号、即承载信号的两个导体具有相同的电压、但极性相反。 其理念是耦合到传输介质(电缆)的噪声在两个导体上具有相同的极性、并将在接收端通过差分放大器消除。 这是将 XLR 接口用于音频电缆而不是 RCA 的优点。 我从未遇到过用于描述平衡音频接口的术语"双极"。   放大器中"双极"一词的最常见用法是描述集成电路的输入器件(双极结晶体管或 BJT)或在接地基准周围具有对称电源(例如+15V 和-15V)。 了解使用"双极"来描述电路的背景会很有用、以便澄清其含义。  

2. 这两个部件都提供了出色的性能,它们之间的主要区别在于系统中的增益设置方式。  PGA2500 是一款可编程增益放大器、因此可通过 SPI 接口发送命令对其增益进行数字配置。  INA163 和 INA166 是完全模拟的、通过更改 RG 引脚之间的电阻器值来设置增益。 这通常通过用户可以调节的电位器来完成、但通常难以对增益进行数字控制 。 首先、我将询问客户他们计划如何控制系统中麦克风的增益。 如果它在软件中、 则 PGA2500 是更好的选择。  

DSD1702信息

在 DSD1702 数据表的第3页的“端子功能”图表中,它指定 Vcc (模拟电源)应为5V。

但是、在绝对最大额定值的同一页底部、它显示 Vcc 最大值为4V。 这是一个错误。 它的读数应为6.5V、Vdd 的绝对最大额定值应为4V。  

我们已将此问题记录到系统中、并将在下一个修订版的数据表中进行修复。

RC4580电流限制

Q: RC4580电流限制

我对 RC4580放大器感兴趣、并想知道它是否受到短路保护。 数据表中没有显示它受到保护。

 

如果不受短路保护、 那么在 性能和成本方面、哪种短路保护器件是相似的?  


A: RE:RC4580电流限制

绝对最大输出电流为50mA、但数据表图表显示短路输出电流大于50mA。  不允许输出短路。

 

A: RE:RC4580电流限制

我认为我使用 LM833找到了我需要的东西