This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3132D2:自举电容偏差问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3132D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/757200/tpa3132d2-bootstrap-cap-deviation-question

器件型号:TPA3132D2

您好!

我采用了新的 TPA3132D2设计、在0201封装中使用220nf/16V 自举电容器。 我以前在不同的设计中使用过这些电容器、但现在我找不到更多的电容器可供销售-它们在我的所有分销商处都已缺货。 那么、我的问题是、对于这种非生产、纯实验室设计、我是否可以使用较低的值? 例如、我仍然可以购买150nF/16V 0201。 或者使用10V 电容器是否安全? 电源电压范围为7.5V 至20V 标称值。

我尝试避免在每个位置并联堆叠两个电容器、因为它们是非常小的器件。

非常感谢您提供的任何建议、

Peter Arnold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    请勿使用150nF 电容器-太低的自举电容器可能会在某些极端情况下引入过度放电。 您可以使用稍高一点的电容值、例如330nF 或470nF。 也可以使用两个并联的110nF 电容器。
    此致、
    郑少文