This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720A-Q1:信号管理放大20kHz

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5720A-Q1, TAS5720M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/735563/tas5720a-q1-amplification-for-signal-20khz

器件型号:TAS5720A-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS5720M

大家好、

我正在寻找能够处理高于音频频带的信号带宽、高达75kHz 的音频放大器。 这是由音频放大器本身还是输出 LC 滤波器设置的限制?

我看了 TAS5720A-Q1、它看起来是完美的器件 b/c、它是 D 类单声道输出、可产生>20W 的功率、但我不确定它是否能够处理75kHz 的信号。 如果您能提供任何见解、我们将不胜感激。  

感谢您的支持!

-Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、
    实际上、我们的闭环 D 类产品正在超声音应用中得到广泛使用。 它可以支持高达75kHz 的环路带宽、但您需要重新设计 LC 输出滤波器。 您有 TAS5720M EVM 板吗? 您可以在该板上进行滤波器调优。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的快速回复! 我可以使用 此计算器 选择我的 LC 滤波器值吗?

    很高兴了解 EVM、我会查看它!

    谢谢!

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、
    您可以使用该计算器、但它只是一个简化模型(纯电阻负载)。 实际负载通常更复杂(包括电感、电容)。 无论如何、由此得出的结果应该是一个良好的调优起点。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的备注。 如果我正在寻找模拟输入、但也需要相同的东西、您知道 TAS5421是否可以在更高的带宽下工作?

    感谢您的见解。 谢谢!

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    很抱歉、我不熟悉 TAS5421Q1、您能在论坛标题中使用 TAS5421Q1创建新帖子吗? 然后、我们在该器件中的应用专家将给出专业的答案。 谢谢!

    此致、

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用担心、谢谢 Shawn!