This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] EVM 固件/USB 故障排除

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/719215/faq-evm-firmware-usb-troubleshooting

如何恢复 MC57xxPSIA 板

MC57xxPSIA 是用于连接、配置和控制 TAS57xx 系列数字音频放大器的电路板。

MC57xxPSIA 的固件可能会损坏、导致 Windows 无法识别电路板。  

按照以下步骤对 MC57xxPSIA 板进行重新编程。 所需文件包含在随附的 zip 文件中。  

1) 1)从标有 A0的电路板上移除跳线

2) 2) 通过短接 EEPROM SDA 和 SCL 引脚(U1、引脚5和6)来短接 SDA 和 SCL 线路。

3) 3) 将 EVM 板连接到 USB 插座。

4) 4) 5秒后 、移除短接。

5) 5)从解压缩文件夹运行 DFUTEST.exe

6) 6)点击"Program USBMODEVM"  

7) 7)选择 DFUEE.bin 文件

8)程序将弹出关于(跳线)的消息框。 更换 A0上的跳线、单击 OK (确定)

9) 9)设备将进行编程、等待设备分离并重新连接。

10) 10)在从 zip 文件中提取的目录中找到驱动程序(如有必要)。 只有操作系统要求提供驱动程序时才需要执行此步骤。

11) 11)弹出设备成功重置、单击 OK (确定)

12)弹出设备程序成功、单击确定

13)弹出窗口如需新文件名、请选择 EEPROM.bin

14) 14)设备将进行编程、等待设备分离并重新连接。

15) 15)如有必要、请在从 zip 文件中提取的目录中找到驱动程序

16)弹出设备成功重置、单击确定

17)弹出设备程序成功、单击确定

18) 18)打开设备管理器

19)单击" new device connected (已连接新设备)"并更新驱动程序(仅少数操作系统需要此步骤)。

新器件应在  USB 设备管理器中显示为人机接口设备

MC57xxPSIA_Firmware.zip

如何恢复 USB 音频 EVM

适用于:

TLV320AIC3254EVM-K
TLV320AIC3254EVM-U
TLV320AIC3204EVM-K
TLV320AIC3253EVM-K
TLV320AIC3256EVM-U
TLV320AIC3206EVM-U
TLV320AIC36EVM-K
TLV320ADC3101EVM-K
TLV320DAC3203EVM-K
PCM3070RHBEVM-K 
TLV320AIC3212EVM-U
TLV320AIC3262EVM-U 
TLV320AIC3268EVM-U


重要说明: 在继续之前、请确保跳线设置为默认位置。 单击上面相应 EVM 的链接、请参阅 EVM 用户指南。

如果 EVM 上的 USB 活动 LED 未亮起、并且未枚举为 USB 音频设备、请执行以下步骤:

 1.下载 USB 固件文件:

对于 TLV320AIC/DAC/ADC EVM: http://www.ti.com/lit/zip/slac563

对于 TA/PCM EVM 和 PurePath 控制台主板: http://www.ti.com/lit/zip/sloc305

2. 从 主板上拔下 USB 电缆。

3.  通过短接  EEPROM SDA 和 SCL 引脚( 不 是测试点)来短接 SDA 和 SCL 线路。

4. 将 EVM 板连接到 USB 插座。

5. 5秒后 ,删除短接

6.将出现“发现新硬件”向导。 驱动程序位于  上述 USB 固件文件中的"DFU_DRIVER\"下。

7.运行  DFUTEST.exe。 这可以在 上面获取的 USB 固件文件中找到。  如果出现以下消息,请重复步骤2-6。

8. 单击 "Program EVM" 按钮。  浏览   位于"image\"目录中的 DFUEE.bin 文件。 单击  Open (打开)。

9.将出现以下消息。 单击  OK (确定)

  

10. 将出现“Download completed (下载完成)”信息。 单击  OK (确定)

11. "Device was successfully reset.(设备已成功重置。)" 请..." 消息。   单击 OK (确定)前、请等待2-3秒钟。 如果出现"发现新硬件向导"、请按照步骤6中的说明安装 DFU 驱动程序。

12. "分离呼叫成功。 请..." 消息。   单击 OK (确定)前、请等待2-3秒钟。 如果出现"发现新硬件向导"、请按照步骤6中的说明安装 DFU 驱动程序。

13. 浏览   位于"image\"目录中的所需固件映像文件(例如 USB-xxxx_441KHZ.bin)。 单击  Open (打开)。

14.在  接下来的两个窗口中单击“OK (确定)”。 最后一个窗口将与下面的窗口类似。

 Programming Complete

15。单击 "确定" 并 关闭 DFUTEST 程序。

16.以管理员身份运行"remove-miniEVM.exe"(右键单击选项)。 这可以在 上面获取的 USB 固件文件中找到。

17.拔下  并重新连接 USB 电缆。

18.该 EVM 现已可供使用。

USB 流无法播放音乐

在 EVM 上无法播放 USB 流媒体音乐有多种原因。 让我们在这里讨论其中的几个问题。 请注意、此页面基本上适用于使用 TAS1020B USB 转 I2C/I2S 器件的任何器件。

请务必参阅 EVM 的用户指南、将其作为配置器件的初始参考点

1) 1)检查 EVM 是否被选为默认器件。

要执行此操作、请打开控制面板并选择"声音"

接下来、右键单击 USB-AudioEVM 并选择"Set as Default Device"

现在检查音乐是否正在播放。

2) 2)如果您收到错误"Windows Media Player 鼓励播放此文件时出现问题"。

或者在 YouTube 上"出现错误、请稍后重试。 了解更多信息"

 要解决此问题、请转至控制面板->声音

右键单击 USB-AudioEVM 并选择"Properties"

然后选择"高级"选项卡

接下来、尝试将采样率从48000Hz 更改为44100Hz、反之亦然。

现在检查音乐是否可以播放。

3) 3)请记住、音频转换器的寄存器设置都是易失性存储器、因此请确保在每个下电上电后都使用 GUI 或 I2C 脚本、因为许多器件不播放音乐、除非先对其进行编程。

TAS1020B 固件更新过程

适用于:

PurePath 控制台主板(修订版 D)

PPC3中的 TAS5766应用和 TAS5766_Dual 应用需要 PPCMB (PurePath 控制台主板)、该 PPCMB 可支持48kHz 采样率。  如果您有一个 PPCBM (修订版 D)、其固件仅支持44.1kHz 采样率、则必须更新其固件。  

按照以下文档附录 D 中的步骤更新固件。  

3276.TAS1020B 固件更新 Procedure.pdf

所需的所有软件均可从以下网址下载: http://www.ti.com/lit/zip/sloc305

这是您应该注意的一个重要技巧。 第一步是将 EEPROM 的 SCL 和 SDA 引脚对地短路。  通常、我所做的是使用镊子将 EP1的引脚5&6短接至接地端。  当你这么做的时候要小心!