This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DRVxxxx

Guru**** 2814125 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV601, DRV603, DRV602, DRV632, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/719213/faq-drvxxxx

主题中讨论的其他器件:DRV601DRV603DRV602DRV632TINA-TI

DRV601与 DRV603设计/布局差异

Q: DRV601与 DRV603设计/布局差异

客户 正在查看 DRV601和 DRV603之间的设计/布局差异。  
需要对设计和布局进行多少更改? DRV603是差分输入、不同于 DRV601。 此外、如果成本增加、成本将是另一个问题。 谢谢。

答: 关于 DRV601与 DRV603设计/布局差异
 
如果在单端配置中使用 DRV603、  则器件数将大致相同。 在布线布局方面、 603 的引脚比601小、因此有一个轻微的优势。

两个 IC 之间的主要区别在于603中的 UVP 功能、可通过将此引脚连接到 VDD 来忽略该功能。 这样做将使器件计数相同。

DRV602电缆检测

问:客户需要一个能够根据电缆是否插入输出连接器(RCA/唱机插孔)来启用/禁用 DRV602的电路。

A:随附建议原理图。

其他注意事项:应使用 Mute _L 和 Mute _R 信号将馈送到 DRV602的输入信号静音。 此外、在实际实施中、可能需要在 OR 门的输入端放置接地电容来执行低通滤波。

6567.DRV602 CableDetect.pdf

DRV632稳定性分析

Q: DRV632稳定性分析

我正在使用 DRV632对音频电路进行稳定性分析。 我想再次检查网站中的 TINA-TI 模型是否足够精确、可以进行此分析并提取相位裕度?

您是否还可以 共享该器件的开环增益/相位与频率间的关系曲线? 在数据表中看到这一点让我有点惊讶。

此外、请告诉我针对相同器件的 GBW 产品。

答: 关于 DRV632稳定性分析  

附件是 TINA SPICE 模型与 Cadence 设计数据库之间的比较。

4456.OpenLoopGain600R200pF.pdf