This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:ADC 断电和 DAC 断电

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/752795/tlv320aic3100-adc-power-down-and-dac-power-down

器件型号:TLV320AIC3100

大家好

如果我们问 TLV320AIC3100、您会介意吗?
数据表 P65上的说明如下所示;
'当 ADC 通道断电时、・・・当该标志指示断电时、mAdc 分频器可能会断电、然后是 NADC 分频器。'


当 ADC 通道断电时、mAdc 和 NADC 是否自动断电?


如果 正确、当 DAC 通道断电时、MDAC 和 NDAC 是否自动断电?


相关的 和 ,当 PLL 配置设置改变时,ADC、DAC 和 PLL 需要断电。  
NDAC、MDAC、NADC、mAdc 分频器是否需要单独断电?


如果需要单独断电、PLL 断电和 NDAC/MDAC/NADC/mAdc 分压器断电之间是否有任何序列?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    Q1:不可以、这些器件单独供电。 NADC:P0 R18、mAdc:P0 R19

    Q2:不可以、它们是单独供电的。 NDAC:P0 R11、MDAC P0 R12。

    问题3. 见上文。

    问题4. 您在数据表中提到、它们需要单独断电。 您复制的文本显示序列是先将 M 断电、然后将 N 断电。无论您是先将 ADC 还是 DAC 断电、这都无关紧要。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve San

    感谢您的始终支持!

    以防万一、我们希望确认 一点。
    相关的 ,在 PLL 上电期间,是否可以打开/ 关闭 NDAC/MDAC/NADC 和 mAdc 的电源?
    作为此问题的背景、我们的客户 尝试 打开/关闭这些电源、以便在没有 Singla 输入的情况下降低功耗。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve San

    非常感谢您的支持!

    如果您对我们的最后一个问题有一些更新、您能否与我们分享一下?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    是的、分频器可以断电、但正如其他线程中提到的、先关断 ADC 和 DAC、然后关断分频器。

    此致、
    -Steve Wilson