This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:在 ADC 时钟分频器断电的情况下

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/752787/tlv320aic3100-in-case-of-adc-clock-dividers-power-down

器件型号:TLV320AIC3100

大家好

如果我们问 TLV320AIC3100、您会介意吗?

数据表 P65上的说明如下所示;
'请注意、当 ADC 时钟分频器断电时、ADC 时钟来自 DAC 时钟。'

当 ADC 时钟分频器断电时、器件将运行哪些行为?(哪一种是正确的操作?)

在 NADC 断电的情况 下、NDAC 后续级中的时钟被用作"ADC_CLK"。 在 mAdc 断电的情况 下、MDAC 后续级中的时钟被用作"ADC_CLK"。

2.在 NADC 断电和 mAdc 断电的情况下、ADC 时钟来自 DAC 时钟。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    当器件激活时、ADC 时钟分频器不应被关闭。 否则、行为正常。 这些时钟只是从 DAC 时钟中派生出来的。

    如果 NADC 分频器断电、但 mAdc 处于活动状态、DAC_CLK 将驱动 ADC_CLK。 如果 mAdc 分频器断电、DAC_MOD_CLK 驱动_ADC_MOD_CLK。 如果 NADC 和 mAdc 都断电、则情况仍然如此。

    2.是的。 见上文。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve San

    感谢您的始终支持!

    以防万一、我们希望确认一点。
    '当器件激活时、ADC 时钟分频器不应被关闭。'
    是否会显示"当器件处于活动状态时"一词。  意味着 ADC 已通电?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve San

    非常感谢您的支持!

    很抱歉打扰您、但是如果您对我们的最后一个问题有一些更新、您能否与我们分享?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    是的、请勿在 ADC 加电时关闭 ADC 时钟分频器。

    此致、
    -Steve Wilson