This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5727:4 Ω 负载下的总谐波失真+噪声与频率间的关系

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5727

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/736194/tas5727-total-harmonic-distortion-noise-vs-frequency-for-4--load

器件型号:TAS5727

尊敬的 Sirs:

我的客户想知道 在 Vin-12V 时4 Ω 负载的总谐波失真+噪声与频率的测试结果。(数据表仅提供8 Ω 负载数据) 您是否有数据可以分享给我们?

下面是有关 I2C 应用的另一个问题。

当 我们将 I2C 路径更改为另一个 TAS5727 (例如:从 FR/FL 到 Rear R/L)时、请帮助查看如下功能块。

您认为 I2C 是否存在设计风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亨利

    我们将需要时间来收集数据。

    对于 I2C 路由、只要您将 TAS5727配置为同一 I2C 线路上每个器件的不同地址、我就不会看到任何问题。 一个器件应为0x54、另一个为0x56、这是在启动时通过 A_SEL_FAULT 引脚上的上拉或下拉电阻控制的。 请参阅数据表第10.3.2.1节。

    此致、

    -Adam