This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:控制混音器中的多个部件

Guru**** 2644015 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/756801/pcm3168a-controlling-multiple-parts-in-an-audio-mixer

器件型号:PCM3168A
主题中讨论的其他器件: PCM3168

大家好、

我正在考虑构建一个大型音频混合器/交叉点。 大约30个音频输入和20个音频输出、带有交叉点、允许任何输入到任何输出、音量可调。 我们有一个更大版本与定制 FPGA 一起运行、用于处理编解码器接口和交叉点、但我们想知道我们是否可以对五个 PCM3168A 芯片和一个具有内置 DSP 的处理器执行同样的操作?

这样做是否可行、我们希望使用哪种处理器来支持编解码器和交叉点、而无需外部组件?

此外、这是我第一次尝试设计这个东西、因此如果有更好的方法来处理它、我会非常感激听到它。

此致、

格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Glenn、
    至于使用 PCM3168、我假设我们需要确保时钟同步以便系统正常工作。

    就处理器选择而言、我需要更详细地了解您的整个系统...方框图可能会有所帮助。 我对这种类型的应用的处理器没有太多的背景、但如果需要、我可以联系 TI 音频处理器团队的一些人员以获取其他帮助。

    我假设您将馈送30个数字音频流(来自 ADC 的输出??) 进行混合等操作、并在将其馈送到放大器之前在其中一个 DAC 输入上进行相同的布线? 请提供有关系统用例的更多详细信息、我们可以为您提供更多详细信息。 谢谢。

    此致、
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    系统具有大约30个音频输入和20个音频输出。 在任何给定的时间、20个输出中的每一个都可以在不同的音量设置下收听所有30个输入的不同组合。

    在上一代系统中、FPGA 实现了一个带有体积系数矩阵的交叉点、用于对每个输出通道的传入样本进行 MAC 处理。 很显然、我们需要在每个采样周期执行30x20 MAC、以使所有20个输出样本都就绪。 原始混频器使用二十二个48kHz。 AC97立体声编解码器和 FPGA 实现了音频接口和控制通道。

    我们希望用现成的处理器替换 FPGA、如果存在这种情况。 处理器必须能够处理所有5个 PCM3168、从而为我们提供30个输入通道和20个输出通道、速度足够快或具有 DSP 内核来处理每个采样周期的30x20 MAC、 并具有足够的处理能力来处理业务逻辑、从而控制哪个输出可以听到哪些输入。

    如果处理器具有用于加载配置文件和更新业务逻辑的 SD 卡接口、并且可以托管一个用于在线配置的基本网页(存储在 SD 卡上)、这将会非常好。

    在正常操作中、系统将由内置前面板(通道选择开关和音量电位计)控制、 或者通过 UART 连接的扩展面板、因此我们将为所有开关和 ADC 提供 GPIO 扩展器、以便在 I2C 或 SPI 总线上读取电位计(待定)。 我们目前不打算使用触摸屏。

    我将尝试制作一个方框图。

    此致、

    格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Glenn、
    这使我更加清楚、也许无需方框图。 让我对我的终端进行一些研究、并在这里与处理器团队合作、为您提供一些答案。

    感谢您提供详细信息。

    此致、
    Ravi