This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:使用 AGC 降低 ADC 噪声

Guru**** 2814465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/734179/tlv320aic3254-adc-noise-reduction-using-agc

器件型号:TLV320AIC3254

你(们)好。  

我们将3254与 miniDSP 一起用于便携式扬声器。 辅助3.5mm 输入几乎直接连接到 IN1单端输入和 ADC、仅需10k 串联电阻器即可将电压减半、并避免输入削波。 与使用 I2S 数字输入相比、将 ADC 与线路电平信号源搭配使用时产生的噪声要多得多。 我已经将其缩小到了 ADC 中的数字噪声。  

作为一种权变措施、我尝试使用 AGC 通过 PGA 来提高模拟信号电平、然后降低数字音频电平。 例如、将 PGA 设置为+10dB、将 ADC 数字电平设置为-10dB 比将两者设置为0dB 低得多的本底噪声。  

我遇到的问题是、一旦启用 AGC、我就会失去对 ADC 数字音量级别的控制。 我想这现在是由 AGC 控制的吗? 因此、我无法降低数字增益并提高模拟 增益。 我通常像这样设置 AGC:

//######## AGC 配置############
0、0、//设置 PAGE 0
0x56、0x82、//将噪声设置为-70db、目标级别设置为-5.5db
0x5E、0x82、//右侧
0x57、0x6A、//打开并设置其余设置
0x5F、0x6A、//向右
0x58、0x10、//设置最大 ADC 增益= 8dB
0x60、0x10、//向右
0x59、0x18、//将攻击设置为5ms
0x61、0x18、//向右
0x5A、0xF9、//将 DECAY 设置为1.5秒
0x62、0xF9、//右
0x5B、0x0F、//设置噪声去抖1.5s
0x63、0x0F、//右
0x5C、0x0F、//设置信号去抖1.5s
0x64、0x0F、//右

您如何建议我进行设置以获得最低噪声级别和最佳 SNR? 在0.75Vrms 的典型线路输入下、我需要实现特定的信号链增益以最大程度地输出扬声器。  

我在 miniDSP 剩余的内存空间中没有足够的空间来使用任何降噪算法。  

谢谢

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    正如您提到的、AGC 实际上也在控制数字增益、因此在 AGC 处于活动状态时、不可能对数字音量控制器进行微调。

    AGC 主要用于麦克风录音应用程序、以便在不同情况下(如人员讲话时)保持录音音量不变、并使其远离麦克风。  对于线路输入应用、 由于线路信号上的电平有时会发生变化、因此调优 AGC 会很复杂。 您指出的噪声问题可能与 ADC 输入端使用的外部电路有关。 有时、如果音频源 DAC 的输出中没有适当的滤波器、带外噪声可能会耦合回 ADC。 您是否验证了使用不同音频源时系统中的噪音是否相同?

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我理解所有这些。 有些设备比其他设备更差、例如、一些 Macbook 具有大量带外噪声、这些噪声会耦合回。 大多数手机都不错、比较一致。 与10k 输入电阻器一起、我有一个330pF 电容器、形成一 个 RC 滤波器、达到 LPF。  

    我已经完成了布局方面的所有工作。 这可能是一个更复杂的问题、在这里无法讨论。 也许我可以直接联系、以分享一些更详细的原理图等?  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是其他带外噪声耦合回音频带的设备的一个问题。

    例如、当输出打开时、iphone 4S 在500kHz 附近有大量噪声。 iPhone 6s 还不错。

    在输入上使用单个 RC 滤波器似乎不足以滤除此噪声。  

    是否有办法解决这个问题?