This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:高噪声和不稳定输出

Guru**** 2562830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/756868/tpa3255evm-high-noise-and-erratic-output

器件型号:TPA3255EVM

 在2通道 BTL 模式下使用48VDC 4.5A 电源。

经过几个小时的操作、在这段时间内工作良好、声音很快就消失了、不会再回来了。

几个小时后再次尝试:声音恢复, 但噪音大,输出不稳定。

FAULTz 或 CLP_OTWz 均不闪烁。

有什么建议吗?

谢谢。

Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、
    您使用的是 TI EVM 还是电路板? 请向我们展示一下 SCH。 您是否检查了电源? 它是否有任何异常行为?
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的快速回复。 我使用的是 TI EVM。 电源正常。 实际上、我有两个 TI EVM 板 、我最初希望在双单声道配置中进行测试。 第二个是使用相同的电源完美地工作。

    谢谢、

    Rick