This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:删除了 TPA3131功率限制和电容去耦

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3131D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/756892/tpa3131d2-tpa3131-power-limit-and-cap-decoupling-remove

器件型号:TPA3131D2

您好!

客户测试了16 Ω 扬声器在0dBFS 下的输出功率、即2.8W 和26% THD。  当输入电平调整10%时、测试表3的输出功率、在0dBFS 输入下是否具有更大的输出功率? 功率限制与 THD 之间有何关系?

对于上面的 PVCC 电源去耦、客户是否可以去除一组电容器并且只使用一组电容器来提供13、14、27、28个引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加了表1功率限制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    请阅读 TPA3131D2数据表第7.3.4节中的 PLIMIT 简介。 这个"虚拟"电压轨大约是 PLIMIT 引脚上电压的4倍。 PLIMIT 引脚电压可通过该部分中的公式计算得出。
    如果输出功率受到 PLIMIT 电压过低的限制、您可以尝试增加这个引脚上的电压。
    如果您使用立体声模式、请为两个通道使用去耦电容器。
    此致、
    郑少文