This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3132D2:PLIMIT

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/756914/tpa3132d2-plimit

器件型号:TPA3132D2

大家好、

客户希望在 PBTL 模式下将功率限制为20W、扬声器为4欧姆、PVDD 为24V。 THD 为1%。

因此、我想将功率限制在大约23W、THD 为10%。 如果这样做是合理的。

请向我提供上拉和下拉电阻器的建议值、谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我认为该信息已包含在数据表中。 如果未削波的功率限制为20W,则输出功率将达到1.25*20=25W 左右。

    请使用数据表第7.3.4节中的公式计算 Vp 电压。 PLIMIT 上的电压为1/4*Vp。 该电压由 GVDD (~7V)的电阻分压。 这是一个粗略的计算、您仍然需要微调电路板上的电阻器值。

    此致、

    郑少文