This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755M:TAS5755在选择2.1模式,可实现的最大功率是多少瓦?

Guru**** 2527710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/756611/tas5755m-tas5755-when-choosing-2-1-mode-how-many-watts-can-the-maximum-power-be-achieved

器件型号:TAS5755M

2.1模式下的 TAS5755:           
在选择2.1模式时,可实现的最大功率是多少瓦?

2.1模式下的 TAS5755:   能否实现以下三种音频输出功率? (扬声器:12W,4Ω)
1组:12W 音频输出(全频音频)
2-1组:12W 音频输出(中频 和低音频音频)
2-2组:12W 音频输出(高频音频 )

实际应用

输出三个扬声器、           

 1通道输出全频扬声器(1号扬声器:12W、4Ω Ω);            
2通道、DO 频率分频电路(频率分频点3KHz)           
2.1,输出低音和中音低于3KHz (2号扬声器:12W、4Ω)            
频率高于3KHz 时的2.2,输出高音扬声器(第3号:扬声器:12W、4Ω)

是否可以在 BTL 模式下实现三个扬声器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工作电压:12V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clark、
    对于12W 单端输出、12V PVDD 过低。 您可以使用24V PVDD 吗?
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我将电源电压增加到18V。可以实现上述参数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clark、
    否、18V 仍然过低、至少为22V。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    18VDD 最大功率?μ W
    22VDD 最大功率?μ W
    24VDD 最大功率?μ W
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请解释您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    18VDD 电源、支持?μ A 的最大输出功率
    22VDD 电源、支持?μ A 的最大输出功率
    24VDD 电源、支持?μ A 的最大输出功率
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看数据表中的图5。