This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782MEVM:无 PPCMB 的评估

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/736149/tas5782mevm-eval-without-ppcmb

器件型号:TAS5782MEVM

通过查看 TAS5782MEVM 的原理图和照片、可以看出所有 I2C 和 I2S 信号都输出到了测试点。 因此、我认为无需 Pure Path 控制台主板即可运行评估板。 我是否遗漏了某个东西、这是不可能的原因?

当然、假设另一个 I2C 主设备将正确初始化器件、并且将提供一个外部 I2S 源。

非常感谢您提供有关此内容的任何信息!

Alex Stahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    PPCMB 提供了大量不同的音频源、PPCMB 还提供3.3V 电源轨。 如果您通过 TAS5782MEVM 上的测试点馈入3.3V 电压、则可以断开 PPCMB。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    感谢您的快速回复。 我知道需要3.3V 电源。 我将使用 PPCMB 开始测试、稍后我将演示一个尽可能紧凑且不需要 PPCMB 额外功能的原型。

    谢谢

    Alex