This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:光学输入

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/756024/tas5825m-optical-input

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3262

您好!

如果选择光学输入作为音频源、则使用电平计的输入信号的输出信号衰减约3.9dB。
我的理解是否正确,即 PPCMB 信号路径中的 TLV320AIC3262会使输入音频信号衰减?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、

    我认为3.9dB 的损耗是由电平计的检测方法引起的、而不是由 TLV320AIC3262引起的。

    PPC3/TAS5825M 应用中似乎已经考虑了 DRC 阈值设置的这种插入损耗。

    此致、

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊托-圣、您好!

    感谢您的解释。

    很难说服我们的客户、因此如果您提到了应用手册、请告诉我。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    众所周知、AP 或其他播放器(如踏足杆)将输入电平设置为-10dB 正弦波、这意味着峰值。 电平计使用平均值(正弦波正弦周期的平均值)测量输入信号的电平。 平均值和峰值之间的关系为:VAV=(2/pi)*Vpeak。
    因此、您可以看到-3.9dB 衰减。

    此致、
    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alix-San:

    感谢您提供信息。

    如上文所述、平均值(Vav)与峰值(Vpeak)之间的关系为"Vpeak = 0.5 * pi * Vav"。
    *上面的公式"Vav=0.5*pi*Vpeak"为排印错误。

    应用手册中未提及上述信息、因此我将通知客户液位计检测平均值、而不是峰值。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊托-圣、您好!

    感谢您的支持。

    对于 Vav 值、似乎0.63662是正确的、而不是0.63362。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kato-San、

    您的指示是正确的。
    >2/PI
    ANS = 0.63662
    0.63362是一个拼写错误。 TLV320AIC3262也是这样、TAS5825M 是正确的。

    此致、

    Akio Ito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊托-圣、您好!

    我非常感谢你的合作。

    此致、
    加藤